结果:找到"立创EDA 《经济半小时》 20180511 大国重器",相关内容1000条
- GD32F470使用定时器失能函数无法完全失能
- 配置完成了定时器,并打开了中断。但是没有使能定时器,而是失能状态。发现会进入中断服务函数,定时器无法完全失能。通过Keil的仿真,在定时器的中断服务函数中,让变量zzz自增,发现使用了定时器失能函数后,变量zzz还是会自增。这个是什么问题?如何解决呢?相关截图:相关代码:008定时器灯闪烁.zip
- 所属专栏: 立创开发板 标签: GD32 立创梁山派 定时器 发帖人:老怪鸽但不鸽 发帖时间:2023-06-05 10:50:00
- 立创EDA可以实现多人同时编辑吗
- 各位大佬大家好,请问一下,立创EDA可以实现多仁同时编辑吗?我和同事试了一下,不知道是不是姿势不对,我把他编辑的内容给覆盖了,请问正确姿势是怎样?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA PCB 多人同时 编辑 发帖人:selfhelp 发帖时间:2021-11-24 17:23:00
- 立创EDA专业版PCB布线反应慢延时问题
- 我使用EDA专业版,PCB板里只有5个元件,但是布线的时候,反应很慢,鼠标延时严重,鼠标已经指向了目地,光标过一两秒才慢悠悠的跟上,不知道是什么问题呢,看得头都晕,按理说几个元件应该至于这样的吧,设置我已经选择的速度优先了,还是不行,使用最新版的谷歌浏览器,不会是电脑配置低了吧,电脑配置如图:麻烦官方指导下如果解决呢。我用标准版画这几个元件的没出现这种问题。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA专业版 延时 慢 发帖人:田龙八步 发帖时间:2021-03-22 10:13:00
- 立创EDA软件画PCB铺铜的时候,发现很费时是怎么回事?有时候要5分钟才能铺好,求解
- 图片
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA 发帖人:ljfceo 发帖时间:2020-08-13 15:02:00
- 不同元素重叠,我怎么快速选择其中一个?
- 2,还有一种情况是,我外边有一个边框,是组合边框,然后边框同一个位置有两个覆铜还有一个开槽。每次都很难选择我想要的其中一个,现在的办法是,把选中的不是我想修改的元素拖出去一个位置,然后修改完要修改的,再把其他的拖回来,很麻烦。是不是能像AD那样,点这个位置,位置上边有N个元素就询问我要选择的是什么,EDA有个选项不??
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 重叠 EDA 立创 发帖人:dcr0530 发帖时间:2020-03-25 09:40:00
- NANDMCP厂家JSC济州半导体
- JSC济州半导体是全球最大的移动应用解决方案提供商之一的NANDMCP厂家。英尚微电子被亲自授权为JSC代理.JSC济州半导体NANDMCP产品线主要包括NANDMCP+LPDDR4,NANDMCP+LPDDR2,NANDMCP+LPDDR1,目前NANDMCP+LPDDR4,的产品更新到4Gb+4Gb的容量,JSCNANDMCP是由工业级的SLCNANDFlash和低功耗的LPDDR封装在一起,不仅减小体积,同时能够减少外部电路的干扰,增强Flash和DDR的通信能力,提升系统整体的性能和可靠性。应用如手机,平板,数据卡,通讯模块,物联网模块,和可穿戴产品。NANDMCP规格书:NANDM...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: NAND MCP JSC济州半导体 JSC 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-16 15:57:00
- 【购书活动】领取20元无门槛优惠券专贴!
- 《电路设计与制作实用教程——基于立创EDA》现售--立即发货《电路设计与制作实用教程——基于立创EDA》书籍现售7折起,参与互动还可领取20元无门槛元器件优惠券,限量200张!互动规则:已购买书籍的用户,将购买到的书籍拍照发朋友圈,截图在论坛回帖可获得20元无门槛元器件优惠券一张!优惠券限量200张,送完即止!注:赠送优惠券要求是已购买书籍用户发帖!购买链接:https://item.jd.com/60079845726.html京东https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.6.72e42d1fp50kJn&...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-10-30 18:48:00
- 如何学好嵌入式和SAM技术
- 嵌入式技术执行专用功能并被内部计算机控制的设备或者系统。嵌入式系统不能使用通用型计算机,而且运行的是固化的软件,用术语表示就是固件(firmware),终端用户很难或者不可能改变固件。…………………………………………………………………………………………………………嵌入式非常难,如何学习嵌入式,我刚才看到一篇很不错的文章,是一个专科生介绍自己如何自学嵌入式,并找到嵌入式的工作,里面介绍了他的学习方法和学习过程,希望对你有帮助。先做个自我介绍,我07年考上一所很烂专科民办的学校,学的是生物专业,具体的学校名称我就不说出来献丑了。09年我就辍学了,我在那样的学校,一年学费要1万多,但是根本没有人学...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 大牛经验 发帖人:爱需要默契 发帖时间:2018-10-29 11:53:00
- “环保简易经济型”钢网,是否值得拥有?
- 这两天朋友圈刷屏了一篇文章,《外卖,正在毁灭我们的下一代》,说的是外卖大增,所引发的包装盒和塑料袋大增,垃圾围城的问题。深有感触。因为,我们公司的垃圾桶,最近又增加了一个超大型的。原因就是,叫外卖的超多,吃完的包装盒和垃圾袋越来越多,装不下了。我们昨天跑了一趟钢网厂,看工人怎么封网。整个封网过程中,封网用到的AB胶不但过程繁琐,而且AB胶超级超级浪费,且会产生不少的垃圾。由此,我们想到是否可以推出“环保简易经济型”钢网,主要考虑的是针对30*40,37*47的小钢网。所谓“环保简易经济型”指的是,这个钢网,不封AB胶,不贴银龙胶纸。如下图:如上图所示,这个钢网,就是在网框上,用黄胶粘贴了钢片...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 环保 经济 简易 钢网 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2017-09-20 11:05:00
返回